Industry Online Support
Technical Forum
10.03.2009 16:26 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Hallo Reto_1988, wenn es nur um diesen einen Wert geht, spricht nichts dagegen, als Adresse der Variablen einen DB in der Steuerung anzugeben. Noch ein Hinweis zum Datentyp String: Der Datentyp STRING definiert eine Zeichenkette von maximal 254 Zeichen und der Standardbereich, der für eine Zeichenkette reserviert ist, besteht aus 256 Byte. Dieser Speicherbereich wird benötigt, um 254 Zeichen und einen Kopf von 2 Byte (Byte 0 und Byte 1) zu speichern. Byte 0 definiert die maximale Länge und Byte 1 die tatsächliche Länge des Strings. Falls du mehrere Strings nacheinander in einem DB speichern willst, ist vielleicht dieser FAQ hilfreich: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21808320 |
mfG / Best regards |
|
12.03.2009 16:45 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Pauschal kann man das nicht beantworten. Es kommt schlicht auf die zu erwartende Datenmenge an. Bei sehr wenigen Daten, z. B. einem Paternoster, kann die Datenablage in einem DB in der Steuerung erfolgen. Wenn etwas mehr Daten anfallen, ist die Speicherung über WinCC flexible in eine separate Textdatei noch ausreichend. Ein Beispiel dazu findet sich hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26106418(PC) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26107211(Panel) Wenn es aber um richtige Logistik geht, muss eine "ausgewachsene" Datenbank ran. Ein Beispiel dazu findet sich hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24677043 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26283062 Eventuell muss man sich sogar um die MES bzw. ERP-Ebene Gedanken machen. Eine Kopplung könnte dann über OPC erfolgen. Das wird hier näher erläutert: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18657078 Man stösst mit WinCC flexible aber schnell an die Grenzen, dann sollte man vielleicht schon von vornherein auf ein SCADA-System wie WinCC (ohne flexible) setzen. |
mfG / Best regards |
|
Folgen Sie uns auf