11.04.2008 12:00 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo. Ih hab mal einen FAQ bezüglich der kompartibilität von WinCC flex 2007 mit den Betriebssystemen gefunden. Stand des FAQ ist 22.01.2008, da dort Vista schon auf dem Markt war wird es wohl stimmen. WinCC flexible 2007 ist definitiv nicht mit Vista kompartibel. Hier mal der Link zum lesen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22055368 Viele Grüße Patrick Hehl |
04.07.2008 12:08 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (5) |
Na, ja, wenn Siemens sagt es kommt im 3.Quartal ist wahrscheinlich November damit gemeint... : http://developer.valvesoftware.com/wiki/Valve_Time Ich bräuchte es eigentlich jetzt, weil mich ein Umstieg auf Autodesk Inventor 2008 zu Vista drängelt. Es läuft mit DirectX 10 besser als mit DirectX 9.0c von XP. Wer es auch schneller braucht: Es liegt natürlich nur an der abgespeckten Datenbank (MSDE 2000), die nicht unter Vista läuft. Mit der Vollversion von SQL Server 2000 läuft es auch unter Vista, und die Vollversion ist auch noch performanter als die kostenlose... 1. Den kompletten Inhalt der DVD auf die Festplatte kopieren. Vorher natürlich per Ordneroptionen "alles" sichtbar machen, sonst fehlen hinterher ein paar Dateien... 2. DotNET Framework 1.1 + ServicePack + LanguagePack deutsch installieren. (Geht auch von M$ und muß nicht von der Siemens DVD sein) 3. SQL Server und Tools als "named" Instanz installieren. "WinCCflexible" als Instanzname eingeben (Achtung nicht vertippen!). Passwort für "sa" leer belassen. Alle Sicherheitswarnungen ignorieren. SP4 für SQL Server installieren. Wer mehr als 2GB RAM hat auch das Hotfix für SP4 installieren. 4. Das Konfigurationstool "MSDE_WCF_Conf.exe" von Siemens (Ist mit auf der Installations DVD drauf) ausführen. Es legt die Benutzer "WinCCAdmin" und"WinCCConnect" an und setzt deren Passwörter sowie das Passwort für "sa". Mit "Enterprise Manager" kann man prüfen, ob dies korrekt geschehen ist. 5. Die verschiedenen Installer (Setup.exe) von Automation License Manager und WinCCflexible aus den entsprechenden Unterordnern der DVD mit rechter Maustaste klicken und auf "im Kompatibilitätsmodus XP SP2 ausführen" setzen. Nochmal rechte Maustaste -> als Administrator ausführen. 6. Neustarten -> fertig. Da nicht jeder einen kostenpflichtigen SQL Server 2000 rumliegen hat: Es sollte auch mit SQL Server 2005 Express gehen. Das ist der kostenlose Nachfolger von MSDE 2000 oder auch die abgespeckte Version der SQL 2005 Vollversionen. Habe die noch nicht getestet. Wahrscheinlich wird WinCCflexible 2008 auch diese Datenbank nutzen... |
Zuletzt bearbeitet von: -Christof- am: 04.07.2008 22:26Reihenfolge geändert Framework muss vor SQL installiert werden. |
|
04.07.2008 12:20 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Wow, das hast du aber schön gefrickelt... Das werde ich gleich ausprobieren. |
Zuletzt bearbeitet von: Max Power am: 04.07.2008 12:21 |
|
28.07.2008 14:05 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (2) |
Schon jemand mit SQL 2005 (sp2) Express getestet? Habe den sowieso wegen Visual Studio installiert - hoffentlich macht da flex2008 keine Zicken. |
Folgen Sie uns auf