Industry Online Support
Technical Forum
09.04.2011 17:36 | |
Beigetreten: 15.10.2010 Letzter Bes: 07.04.2021 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ich habe eine Applikation auf Windows WINCC flexible programmiert. Mein Rechner läuft auf Windows XP. Ich starte die Runtime version von WINCC und die Applikation läuft problemslos. Die Applikation soll auf einen Rechner mit Windiws 7 laufen. Die Applikations startet aber folgende funktionen arbeiten nicht korrekt: -ich kann keine Daten über einen Netzwerk lesen, das funktioniert auch nicht wenn der Rechner direkt mit der SPS verbunden ist -ich kann mich in der Applikation nicht einloggen. Bitte um Hilfe. Als Anlage eine screens wo die Konfiguration dargestellt wird. Falls mehr Daten benötigt werden bitte melden. Mit freundlichem Gruß, Jorge Kuhlenkamp Dateianhangconfig.pdf (57 Downloads) |
11.04.2011 07:54 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 238 Bewertung: (25) |
Hallo Jorge. Wie ist denn deine PG-Schnittstelle eingestellt? |
Folgen Sie uns auf