Industry Online Support
Technical Forum
23.01.2015 10:06 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2145)
|
Hallo stander diese Namenskonventionen kamen ursprünglich von Microsoft mit den ersten Windows-Versionen. Inzwischen gab es hier auch Änderungen, die aber von der verwendeten Betriebsystem-Version und anderen Bedingungen (Net-Bios-Namen, DNS-Namen, ActiveDirectory). siehe: http://support.microsoft.com/kb/909264/de-de Hier steht unter anderem: In Windows 2000 und späteren Versionen von Windows dürfen Computer, die Mitglieder einer Active Directory-Domäne sind, keine Namen haben, die vollständig aus Zahlen zusammengesetzt sind. Diese Einschränkung besteht aufgrund von DNS-Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base: 244412 (http://support.microsoft.com/kb/244412/DE/ ) Windows 2000 lässt keine vollständig numerischen Computernamen zuEs hängt also auch davon ob, wo und wie der Computer eingesetzt ist. Wenn der Computername mit einem Buchstaben beginnt und auch keine anderen Zeichen als Buchstaben und Ziffern enthält, ist man immer auf der sicheren Seite. Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf