06.02.2023 21:18 | |
Beigetreten: 19.03.2015 Letzter Bes: 22.04.2025 Beiträge: 60 Bewertung:
|
Hallo, habe nun mittlerweile WinCC Unified V18 installiert und da kann ich Kurvenanzeigen in Faceplates anlegen. Also sollte es doch nun Möglich sein!? Aber in der Simulation werden keine Werte angezeigt. Außerhalb des Faceplates sind diese Werte auch als Archivvariable angelget. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/07/2023 05:53:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.02.2023 05:58 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 14.05.2025 Beiträge: 3826 Bewertung:
|
Hallo MichiWei, die 'Darstellung von Online und Historischen Trends (Kurvenanzeige)' innerhalb eines Faceplates zählt zu den Neuerungen mit SIMATIC WinCC Unified V18. Funktioniert die Kurvenanzeige bei Dir außerhalb eines Faceplates? Ich würde an Deiner Stelle zunächst einmal sicherstellen, dass die "alte" Methode funktioniert und dann die Neuerung testen. Viele Grüße |
08.02.2023 10:20 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 14.05.2025 Beiträge: 3826 Bewertung:
|
Hallo MichiWei, ich weiß, dass es grundsätzlich möglich ist, die Kurvenanzeige in Faceplates zu verwenden. Beim Comfort Panel gibt es da wohl manchmal noch Schwierigkeiten, am PC - und auch in der Simulation - soll es aber laufen. Könntest Du uns bitte weitere Informationen liefern? Bilder die die Projektierung zeigen und ähnliches? Schöne Grüße PS: Im englischsprachigen Forum findest Du einige Beispiele von Denilson Pegaia (Technischer Support, Brasilien). Darunter auch ein Beispiel zur Kurvenanzeige im Faceplate. |
Zuletzt bearbeitet von: Stefan Arcularius am: 02/08/2023 10:28:37Postskriptum ergänzt |
|
Folgen Sie uns auf