30.12.2008 08:21 | |
Beigetreten: 13.03.2006 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 43 Bewertung: (4) |
Hallo, ich habe ein PCS7 Multiproject mit mehreren WinCC Servern/Clients. Wenn ich einen WinCC Server aus dem Multiprojekt öffne, passiert etwa 8 Minuten (rein objektiv) gar nichts (nur Sanduhr). Dann öffnet der WinCC explorer und alles geht problemlos und flüssig. Das Selbe passiert beim Laden eines Clients/Server. Auch hier passiert esrt mal nichts - dann wird das Projekt (recht schnell) auf die Clients/Server kopiert - dann dauert es wieder ewig bis die Meldung "Laden erfolgreich" kommt. Es funktioniert alles, allerdings immer mit wartezeit am Anfang und Ende. Nun habe ich zwei ES-Stationen, die bis auf die Hardware gleich sind. Meine zweite ES hat dieses Phenomen nicht, so dass es eingentlich nicht am gemeinsamen Multiprojekt liegen kann. Mir ist nun im CCServer_Sys.log von WinCC aufgefallen, dass dort fortlaufend die Meldungen: ... 30.12.2008 07:46:28.382 <ACE Redundancy Control> ((null)) CONNECT FAILED 30.12.2008 07:46:29.085 <ACE Redundancy Control> ((null)) CONNECT FAILED 30.12.2008 07:46:30.038 <ACE Redundancy Control> ((null)) CONNECT FAILED 30.12.2008 07:46:30.100 <ACE Redundancy Control> ((null)) CONNECT FAILED 30.12.2008 07:46:30.132 <ACE Redundancy Control> ((null)) CONNECT FAILED ... generiert werden. Diese fehler hat nur die Problembehaftete ES, allerdings sagt mir das nicht besonders viel. Das Log wird schon geschrieben, wenn keine PCS7 Umgebung läuft. Die ganze Problematik ist seit etwa 3 Monaten bei mir aufgetaucht. Da zur Zeit einige Fremdfirmen an der ES Projektieren, kann ich auch nicht nachvollziehen, was die so alles geändert haben. Über jegliche Tips wäre ich dankbar, Gruß Gunnar DateianhangCCEServer_Sys_03_log.pdf (76 Downloads) |
Folgen Sie uns auf