04.01.2010 14:26 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hi Ich finde deine Archivkonfiguration generell nicht wirklich sinnvoll. Wenn deine Segmente 96 MB Groß sind, sind insgesamt ca. 5 GB Daten in der Runtime integriert. Brauchst du wirklich das ganze Jahr jederzeit in der Runtime? Besser wäre z.B. die Daten von einem Monat in der Runtime zu behalten und die restlichen Daten in einem Archiv auszulagern. Die ausgelagerten Daten können jederzeit wieder in die Runtie integriert werden, weiterhin können die ausgelagerten Daten auch auf einem anderen Rechner integriert werden, um den Prozessrechner nich mirt der Aauswertung zu belasten. Hier ist ein FAQ der die Möglichkeiten beschreibt: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40347325 Zurrück zu deinem Problem: Verdächtig ist der Zeitraum, ich schätze das die Daten am Backuppfad liegen. Im genannten FAQ findest du wie du den Pfad findest unddie Daten wieder integrierst. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
07.01.2010 13:14 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hi Alexandra Mein Kommentar war nur auf die Projektierung bezogen, ich hoffe du hastmich nicht falsch verstanden. Du kannst noch versuchen alle Segmente, die im Projektordner unter "CommonArchiving" liegen zuverbinden, vielleich liegen dort die fehlenden Segmente, ansonsten fürchte ich auch das die Daten verloren sind. Viel Glück. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf