07.12.2020 08:01 | |
Beigetreten: 12.11.2019 Letzter Bes: 11.07.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe V7.5 SP1 installiert. Mein Projekt wurde von 7.0 hochmigriert. Ich hole die Variablen von mehreren OPC-Servern. (S7, S5, Druckluftsteuerungen) Die Variablen von den S7 direkt zu holen, geht nicht, da es weitere OPC DA Clients gibt, welche auf diese zugreifen müssen. Wenn die Runtime gestartet wird, und das Bild zum ersten Mal aufgerufen wird, dann werden die Variablen alle aktualisiert. Beim zweiten Aufruf eines Bildes, bekomme ich selbst nach Stunden noch nicht die aktuellen Variablen angezeigt. Ich könnte natürlich über Tag Logging alle Variablen ständig lesen, aber das sollte nur eine Notmaßnahme darstellen. (bei einer Variablenanzahl von 2800 ....) Danke im Voraus für hilfreiche Antworten. Gruß Remo ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/07/2020 16:46:23Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.12.2020 08:25 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2149)
|
Hallo Halbkreising, Du hast das Update 4 für V7.5 SP1 installiert ? Du solltest den SIMATIC Assessment Suite - Data Collector (SAS-DC) - https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/65976201 Dann erstelle einen Servicerequest, und schicke die Daten
Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Folgen Sie uns auf