12.09.2016 14:17 | |
Beigetreten: 27.10.2009 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 455 Bewertung:
|
Das Stichwort dazu ist "Durchhangkompensation". Beschrieben in DOConWEB ErweitFunktion Teil2, Kap K3 Es ist eine Tabelle zu erstellen, in der die Abhängigkeit der Positionen der beiden Achsen zu definieren ist. (Im einfachsten Fall zwei Punkte, zwischendrin interpoliert die CNC linear). d.h. fährt eine Achse 200mm, dann wird die andere Achse um den definierten Kompensationsweg mit verfahren. Speicherbereich für die Tabelle(n) ist zu reservieren. Die Funktion ist eine Option. Tabellenaufbau und benötigte MD siehe Doku. |
hope that helps |
|
15.09.2016 10:42 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: SantasLittleHelper am: 12.01.2017 08:54:40~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf