24.11.2018 11:58 | |
Beigetreten: 18.03.2015 Letzter Bes: 01.03.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, erst mal danke für deinen Dateianhang. Das hat mir sehr geholfen die Tasterfunktion im WebServer zu implementieren. Da ich absoluter LOGO Neuling bin, habe ich aber noch eine Frage: Ich würde auch gerne die Wochenzeitschaltuhr nutzen. Es ist mir aber ein Rätsel woher du die Blocknummern holst. Abgesehen von den offensichtlichen Bezeichnungen, zB B006, finde ich die von dir verwendeten Blocknummern (zB Privates Tag VB 200 Hex) im WebEditor nirgendwo. Auch im Handbuch ist nichts erwähnt. Im Moment arbeite ich mit einer 8.2 230RCE. Das wird dann aber eine 24V nächstes Jahr Besten Dank im Voraus ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangLogo.zip (26 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 24.11.2018 19:35:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.11.2018 13:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066)
|
Das geht über die Parameter-VM-Zuordnung. Extras > Parameter-VM-Zuordung |
24.11.2018 15:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066)
|
Bitte schön, gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf