05.01.2010 09:05 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo soun2000, der Wert des Zählers wird doch von der Steuerung abgefragt. Beim Runtimestart wird eine Verbindung zur Steuerung aufgebaut. Klar, bis die Verbindung steht, ist natürlich kein Wert vorhanden. Nachdem die Verbindung aufgebaut ist, wird der aktuelle Wert aus der Steuerung angezeigt. Dieser wird je nach eingestellten Aktualisierungszyklus neu abgefragt. Grüße Manfred |
13.01.2010 19:18 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Ok, ich hab mich falsch ausgedrückt. Das der Zähler zunächst auf null ist und erst bei der Verbindung wieder den alten Wert besitzt, ist mir klar. Mir geht es um Punkt zwei: Sobald die SPS ausgeschaltet wird, ist der Zähler = 0 Jedoch handelt es sich um ein Gesamtzähler der Anlage, der ständig weiterzählen soll. Habe jetzt das Kapitel "Remanenz" nachgeschlagen, mal schauen ob es funktioniert. |
Zuletzt bearbeitet von: soun2000 am: 13.01.2010 19:25 |
|
14.01.2010 14:34 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hey, das klappt ja super Danke |
Folgen Sie uns auf