02.01.2015 19:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Ab der 0BA5 funzt das dann mit weniger Blöcken! Eine Trendanzeige läßt sich mit zwei Analog Differenz-Schwellwertschaltern noch zusätzlich realisieren! DateianhangFüllstand 2.zip (69 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 02.01.2015 19:43 |
|
02.01.2015 20:35 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
ups das geht ja schnell ich habe mal mein Programm beigelegt die Aufgabenstellung ist wie folgt: es sind 2 pelletslager die mit je 4 sensoren (jeder hat 25% Wertigkeit) dies funktioniert eigentlich auch nur noch mit der übermittlung (sms mit dem Füllstand) hapert es noch ich möchte nur den wert versenden, wenn sich der füllgrad im lager 1 oder lager 2 verändert hat. mit dem versand wir bis um 8 Uhr am folgenden tag gewartet momentan versende ich das SMS alle 2 Tage um 8 Uhr hat jemand eine Idee wie ich die füllstände auf Änderung überprüfen kann? DateianhangFüllstand Pellets_end14_11_21.zip (52 Downloads) |
02.01.2015 21:22 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
sorry tut mir leid... war nicht so gemeint dann übe ich mal |
04.01.2015 22:47 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Und wenn man dann auch noch die Verweisfunktion nutzt, wird's noch übersichtlicher. Außerdem ist das Anpassen an ggf. 5 oder mehr Eingänge einfacher.
DateianhangFüllstand 3.zip (70 Downloads) |
15.01.2015 20:24 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
hallo ich habe es nicht geschafft, dass es so funktioniert wie ich mir das vorstelle. das Problem ist beim überwachen vom B005 und B011 auf Veränderung. ist er wirklich nicht möglich diese 2 variablen auf Veränderung zu prüfen und wenn eine Veränderung ist einen merker zu setzen als beilage ist das Programm merci für die hilfe DateianhangFüllstand Pellets_end14_11_21.zip (62 Downloads) |
Folgen Sie uns auf