07.09.2018 14:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.04.2023 Beiträge: 29566 Bewertung:
|
Hast du die zugehörige PDF-Datei gelesen? Da wird dir deine Frage auf Seite 3 beantwortet. Dateianhanguhrzeitsynchronisation_logo_hmi_de Seite 3.pdf (252 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.09.2018 17:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.04.2023 Beiträge: 29566 Bewertung:
|
Wenn du das Beispiel Uhrzeitsynchronisation von LOGO! 8 und HMI von der Siemensseite mit den Anwendungsbeispiele runterlädst, sind in dem ZIP-Archiv 2 PDF-Dateien enthalten, die Beschreibungen des Beispiel. 1 x Deutsch, 1 x Englisch. |
18.06.2021 22:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.04.2023 Beiträge: 29566 Bewertung:
|
Das der Link nicht funktioniert, liegt daran , dass Siemens ständig ihre Webseiten neu erstellen und Probleme mit dem Verlinken haben. Nutzt man den neuen Link für Anwendungsbeispiele, kommt man wieder zu den Anwendungsbeispielen. Klickt man aber dann auf den Download-Link für das Anwendungsbeispiel Uhrzeitsynchronisation von LOGO! 8 und HMI, wird man wieder auf eine andere Webseite verlinkt, wo das Beispiel auch nicht zu finden ist. |
18.06.2021 22:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.04.2023 Beiträge: 29566 Bewertung:
|
Geht man dann weiter auf Suche, findet man irgendwann den richtigen Link. |
Folgen Sie uns auf