22.07.2008 11:19 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Seekrabbe, das zeitliche steuern geht am einfachsten mit dem Uhrzeitalarm (OB10). In der Onlinehilfe findest Du ein Beispiel, wie man das macht. Mit den verschiedenen SFC (28-31) kannst Du die Zeiten auch vorbesetzen und ändern. Hoffe das reicht Dir als Info erst mal Grüße |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
25.07.2008 13:31 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326)
|
Schau Dir http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21669756an und ignorier die HMI-Geschichte. Die Zeitsteuerungsbausteine lassen sich auch so verwenden. Ohne genauer nachgesehen zu haben, behaupte ich dass, die auf S7-300 und S7-400 laufen. Mit AVC gibt's auch noch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15364595 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8878793 |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 25.07.2008 14:00 |
|
25.07.2008 13:59 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326)
|
Dabei ist zu beachten, dass Beispiele sowohl im Produktsupport als auch in Applikatione&Tools liegen können (Auswahl oben in der hellblauen Leiste, in dem, wenn dieser Beitrag angezeigt wird,Forum ausgewählt ist.) FAQ, Handbücher und "kleine" Downoads (Firmware aber aucheinfache FBs)sind im Bereich Produktsupport zu finden. In Application&Tools sind Applikationsbeispiele,"größere" FBs und Hintergrundinfos zu finden. Teilweise sind die auch als Film hinterlegt, nennt sich dann Vorführsystem. Sind aber immer mit technischem Hintergrund und keine Marketingfilme. Ist eine Bestellnummer ausgewählt (Produktsicht) worden, dann werden, wenn vorhanden, auch im Produktsupport die Applikationen&Tools eingeblendet (Tools). |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 25.07.2008 16:23 |
|
04.08.2008 09:36 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
wenn du die suche-funktion hier bemühst, findest du schon ein paar ansätze/lösungen. schau mal hier => /tf/WW/de/Posts/15456 im letzten beitrag (anhang) hab ich mal ein bsp. geschrieben. ich denke, wenn du dich da anlehnst, kannst du dies leicht auf deine bedürfnisse anpassen. bei fragen, immer her damit... viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf