Industry Online Support
Technical Forum
22.07.2010 15:42 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Liebe Mitstreiter, bei insgesamt 12 Stück S7-319-Steuerungen, die über Ethernet verbunden sind, soll ich die Zeit synchronisieren. Jede Steuerung hat neben dem internen PN-IO-CP noch einen weiteren CP 343-1. Allerdings soll der CP 343 ausschliesslich für Datenbankaufgaben genutzt werden. Damit muss die Zeitsynchronisierung über den PN-IO realisiert werden. In der Anlage findet Ihr die relevanten eingestellten Daten; d.h.im PN-IO ist die Zeitsynchronisierung aktiviert und Serveradressen sind eingetragen. Bei dem dargestellten Test, bei dem lediglich das Programmiergerät als NTP-Server angekoppelt war hat eine Zeitsynchronisierung ebensowenig stattgefunden als bei insgesamt 4 NTP-Servern im Netz. Wer hat Erfahrungen mit dem NTP-Verfahren? Welche Einstellungen muss ich gegebenenfalls korrigieren? Gruß SPS_willi DateianhangNTP_Zeitsynchronisierung.pdf (291 Downloads) |
23.07.2010 11:44 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, also ich würde sagen, neben den Einstellungen für den WAN zugriff... keine Frage, wäre auch die Einstellung notwendig, wie sie in diesem FAQ beschrieben wird: Wie projektieren Sie eine Uhrzeitsynchronisation? bei den durch Euch beschriebenen CPUen würde ich sagen wären die Einstellungen für Diagnostics / Clocketwa so: im AS: Als Slave Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf