13.02.2008 08:49 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo, das ist pauschal nicht ganz korrekt. mit einer WinLC/ WinLC RTX ist die konfiguration eines OPC-Servers möglich. wir haben so eine anwendung schon realisiert. also mit ner soft-S7 funktioniert es. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
13.02.2008 08:54 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
vielleicht ist hier ein onlinezugang gemeint? sprich eine diagnosemöglichkeit... dies wiederrum würde mit dem TS-Adapter funktionieren. dies nutzen wir auch bei ein paar anlagen zur fernwartung/service und sogar mit nem analogmodem. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf