04.05.2016 12:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.03.2023 Beiträge: 29443 Bewertung:
|
Aus deinem Screenshot ist zu ersehen, das du mit einer 0BA8 arbeitest. Dann habe ich mal einen Vorschlag für eine 0BA8, um 16 DI auf Zustandsänderung zu überwachen. Dateianhang16_DI_auf_Zustandsaenderung_ueberwachen.zip (80 Downloads) |
05.05.2016 21:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.03.2023 Beiträge: 29443 Bewertung:
|
Hier noch eine Variante mit weniger Blöcken, noch weniger geht meiner Meinung nach nicht.
Dateianhang16_DI_auf_Zustandsaenderung_ueberwachen_V2.zip (83 Downloads) |
Folgen Sie uns auf