12.04.2022 11:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Wir möchten Hinweise geben, inwieweit S7 Projekte, die mit STEP 7 im SIMATIC Manager erstellt wurden, mit STEP 7 aus dem TIA Portal diagnostiziert werden können bzw. welche Möglichkeiten bestehen, wenn hierfür ein neues STEP 7 Professional im TIA Portal bestellt werden soll. Sofern ältere S7 Projekte, die mit STEP 7 im SIMATIC Manager erstellt wurden, mit STEP 7 aus dem TIA Portal diagnostiziert werden sollen, ist eine Migration der Projekte in das TIA Portal erforderlich. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn die Symbolinformationen und Kommentare mit bei der Diagnose genutzt werden sollen. Ohne Migration kann mit STEP 7 aus dem TIA Portal lediglich der Diagnosepuffer der S7-300/400, sowie KOP, FUP, AWL Programmbausteine und Datenbausteine jeweils ohne Symbol, Signal und Bausteinbezeichnungen sowie Kommentare eingesehen werden. Eine Modifikation der Projektierung und Programmierung ist ebenfalls nur nach der Projektmigration in das TIA Portal möglich. Inwieweit vorhandene SIMATIC Manager Projekte in das TIA Portal migriert werden kann, hängt von den enthaltenen Baugruppen und deren Alter ab. Die Migrationsfähigkeit können Sie mit unserem Readiness Check Tool TIA Portal überprüfen, das wir kostenfrei im SIOS zur Verfügung stellen. Des Weiteren steht dort auch ein FAQ zur Verfügung: Sofern zur Diagnose eine erforderliche STEP 7 Professional (Aktuelle Version V17) Lizenz für das TIA Portal benötigt wird, kann diese als sogenannte Combo Lizenz bezogen werden. Die Combo Lizenz ermöglicht den Betrieb von STEP 7 Professional im TIA Portal, aber auch im SIMATIC Manager. Die Bestelldaten mit und ohne Combo Lizenz lauten: SIMATIC STEP 7 Prof. V17 ohne Combo Artikelnummer 6ES7822-1AE07-0YA5 Hinweis: keine Combo-Lizenz, ermöglich die zeitl. unbegrenzte Nutzung von STEP7 Prof V17 im TIA Portal SIMATIC STEP 7 Prof. V17/2021 Combo inkl. TIA Portal Artikelnummer 6ES7810-5CE14-0YB5 Hinweis: Combo-Lizenz, ermöglich die zeitl. unbegrenzte Nutzung von STEP7 Prof V17 im TIA Portal und STEP 7 Prof 2012 im SIMATIC Manager SIMATIC 50h Eng. V17 Combo Floating License Artikelnummer 6ES7823-1GE07-0YA5 Hinweis: Diese Combo-Lizenz, ermöglich die zeitl. begrenzte Nutzung von STEP7 Prof V17 im TIA Portal und STEP 7 Prof 2012 im SIMATIC Manager für insgesamt 50 Stunden Weitere Informationen sind im SIOS Beitrag hinterlegt: Migration von Anlagen mit SIMATIC (TIA Portal) - Steuerungen Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 04/12/2022 11:41:32 |
|
Folgen Sie uns auf