06.07.2006 22:46 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 11.05.2025 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
Hi Foxy, Bitte schauen Sie die naechste Link an Connecting a potentiometerda wird angegeben wie dieses verdrahtet werden muess.... [:o] |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
03.08.2006 17:34 | |
Beigetreten: 03.08.2006 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich hab mir vor einiger Zeit auch mal sowas gebastelt und sogar noch den Plan dazu gefunden. Ich denke das wäre was passendes. Siehe Anlage! Gruß Andreas DateianhangAnalog_0-10V.pdf (676 Downloads) |
06.09.2006 11:09 | |
Beigetreten: 03.08.2006 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Late, sorry das ich mich solange nicht gemeldet habe, die Schaltung funktioniert einwandfrei, durch die Zenerdiode habe ich die 10V unabhängig von der Eingangsspannung da ja diese bei ungeregelten Netzteilen doch etwas schwanken kann und so eine genaue Spannung nur mit Spannungsteiler nicht gewährleistet ist. Das selbe wurde übrigens auch hier einmal behandelt: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=9486 Gruß Andreas |
Folgen Sie uns auf