04.08.2025 19:16 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 05.08.2025 Beiträge: 185 Bewertung:
|
Hallo @all, Ich habe das Problem mit der Signalaufbereitung mit einem Füllstand Sensor. Grund Modul 12/24 8.3 , Signaleingang AI1 (I7) eingestellt auf 0-10V Der Sensor liefert 2Volt bei Tank Leer = 0Lieter, 10Volt bei Tank Voll = 250Lieter Für die weitere Signalverwertung benötige ich Werte von 2Volt= 0 = Leer und 10Volt = 250 = Voll Ich schaffe es nur so weit das 2 Volt = 200 Welches dann aber 50 ergibt und 10Volt = 1000 = 250 (dies wäre ok) ich verzweifle aber am 2V Signal wie bekomme ich das auf 0? Ich hänge meinen Versuch an. DateianhangTank.zip (10 Downloads) |
05.08.2025 12:22 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Im Anhang findest du dein Programm geändert, und ein Programm mit 3 Versionen der Signalaufbereitung. Du hast freie Auswahl. Jede der 3 Versionen kommt auf anderem Weg zum selben Ergebnis. (Die minimalen Unterschiede beruhen auf der Tatsache, dass LOGO nur ganze Zahlen kann und deshalb rundet) DateianhangSignalaufbereitung.zip (26 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 08/05/2025 14:29:41 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
05.08.2025 16:21 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 05.08.2025 Beiträge: 185 Bewertung:
|
Vielen Dank |
Folgen Sie uns auf