12.04.2012 10:35 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo Dreiphasenkasper, was waren denn die Gründe für die beiden Reparaturen? Standen die Reparaturen in Zusammenhang mit den aktuellen Problem der Remanenz? Wäre gut, wenn du testweise ein anderes C7-621 Gerät einsetzen könntest (falls vorhanden)um zu sehen, ob dann dein beschriebenes Verhalten ebenfalls auftritt. Unter Umständen ist es empfehlenswert das betroffene C7-621 Gerät doch auszutauschen. Was anderes kann ich dir momentan leider nicht empfehlen. Mal schauen, was andere Member schreiben. Hier noch ein Link zu einem Beitrag der das Thema Remanenz beschreibt. Eventuell kennst du den Beitrag bereits. Abereinfach nochmals durchlesen.Vielleicht bringt dich die ein oder andere beschriebene Sache auf die richtige Spur. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/598803 Gruß Azteke0110 |
18.04.2012 15:56 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo Dreiphasenkasper, das mit den Kondensatoren habe ich vor längerer Zeit auch schon mal gehört. Aber was genaueres kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kannmich nicht mal mehrdaran erinnern, was für ein C7-Gerätetyp damals betroffen war. Ist einfach zu lange her. Schade, dass sich noch kein anderer Member zu dieser Sache mit eingeklinkt hat. Vielleicht macht es Sinn,mal beim SiemensTechnicalSupport für SIMATIC nachzufragen, falls du das nicht schon gemacht hast. Über folgenden Link kommst du an die Zugangskanäle des Technical Support. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31045710 Schade, hätte dir gerne weiter geholfen. Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf