18.06.2009 23:57 | |
Beiträge: 204 Bewertung:
|
Hallo Egi, die CPU ist im HSP Stand 05/2009 enthalten steht in der Liste unter Nummer 177. CPU 315(F)-2 DP V3.0 / 6ES7 315-????4-0AB0 / 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.0, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.0 Bei mir ist sie im Hardwarekatalog enthalten. Gruss Daniel |
21.06.2009 15:32 | |
Beigetreten: 22.12.2006 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo, Kleine Zusatz Info. Es wird immer nur installiert wasmit der Version von STEP7 kompatibel ist. Also trotz neue HSP, wird nicht immer alles angezeigt. Am besten ist eigentlich sicher zu stellen dan mann mit dem Letzen Servipack arbeitet. Loest eigentlich die meiste HSP Problemen da die mit im SP enthalten sind. Eventuel danach nochmals die HSP vom Internet abholen. Aktuel ist SP5 fuer V5.4 Kann man hier abholen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/36184684 |
Best regards |
|
Folgen Sie uns auf