31.01.2014 08:15 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, auf welcher 315 läuft das Programm seit Jahren? 2AH14 oder älter? Auf jeden Fall ist die 2AH14 vieeeel schneller. Das kann auch schon Probleme bereiten. Mir ist nicht bekannt dass Befehle nicht mehr unterstützt werden. Wie sehen die Fehlfunktionen aus? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
31.01.2014 09:19 | |
Beigetreten: 07.05.2008 Letzter Bes: 05.05.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo das Programm läuft auf einer6ES7315-2AG10-0AB0noch problemlos. Diese CPU hat Firmware 2.xx. Auf der neuesten CPU (6ES7315-2AH14-0AB0) mit Firmware 3.3 läuft mein Programm nicht mehr. Es ist so das ich nur noch etwa 1/10 der Zykluszeit benötige aber habe versucht mittels Aufruf der Bausteine in OB35 den Programmablauf zu verlangsamen, ohne eine Verbesserung zu erreichen. |
31.01.2014 09:54 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, was hast du denn konkret für Probleme? Mach doch mal anstatt den OB35 zu benutzen am Ende des OB1 einen Aufruf von SFC47 (WAIT) rein. Parametriere die Zeit so an dass du auf die Zykluszeit der 2AG10 kommst. Mit dem OB35 verlangsamst du zwar dein Programm, das Lesen/Schreiben von PAE/PAA wird aber trotzdem mit der schnellen Zykluszeit gemacht. Falls das dann Erfolg bringt kannst du weitersuchen wo der Fehler wirklich herkommt. Das mit dem SFC ist allenfalls eine Hilfskrücke. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf