26.07.2010 10:22 | |
Beigetreten: 02.03.2009 Letzter Bes: 06.08.2025 Beiträge: 94 Bewertung:
|
Hallo BST, herzlichen Dank für die Anfrage. PCDiag stellt die Informationen nur lokal zur Verfügung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42674746 Wenn Sie eine der folgenden Anforderungen benötigen,
empfehlen wir Ihnen den "SIMATIC PC DiagMonitor". Weitere Informationen zum "SIMATIC PC DiagMonitor" finden Sie unter der Beitrags-ID: 32449370 |
26.07.2010 19:52 | |
Beigetreten: 26.09.2006 Letzter Bes: 25.08.2025 Beiträge: 18 Bewertung:
|
OK - Danke wie kann ich Vorschlag an Entwicklungsteam weitergeben |
27.07.2010 08:24 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 15.08.2025 Beiträge: 62 Bewertung:
|
Habe die Anregung schon weitergegeben. Grüße avoss |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.09.2010 10:30 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 15.08.2025 Beiträge: 62 Bewertung:
|
Hallo breaker, es gibt eine neue PCDiagbridge-Version: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42674746 In der neuen Version ist das gewünschte Überwachungsbit enthalten. Grüße avoss |
Folgen Sie uns auf