10.05.2010 10:27 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 15.08.2025 Beiträge: 62 Bewertung:
|
Hier zu gibt es einen FAQ unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29855065 avoss |
11.06.2010 16:34 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
HalloTinotonitini, der Status der Festplatten kann auch per DiagMonitor V3.x via OPC weiterverarbeitet werden. Wenn das mit den Temperaturen klappt, dann sollte es auch gar kein zu großer Aufwand sein (obwohl es im Gegensatz zu DM V4.x völlig anders ist). Im Beispielverzeichnis des Installationsverzeichnisses befindet sich die Datei "DMVarOPC_de.pdf". In dieser Datei werden die Variablen erklärt. _Drives_DiskX_IsOk,_Drives_DiskX_CapsIsIDE und _Drives_DiskX_IsSmart sind die entsprechenden Variablen (X ist hierbei der Index 1 - 4). Im_System_Status_Value kann ermittelt werden, ob überhaupt ein Disk-Alarm aufgetreten ist. Es gibt auch eine Datei "DMVarSNMP_de.pdf". Die bezieht sich zwar auf SNMP, aber die Bedeutung der Bits in den Variablen ist identisch. Eventuell hilft auch die Beschreibung in meiner Datei "VariablenSchlüssel.txt" im Anhang. Anmerkung: DiagMonitor V4.x ist hier doch deutlich besser! Es können alle Variablen übertragen werden (nicht so eingeschränkt wie bei V3.x) und der OPC-Client läuft als eigenständiger Dienst. Viel Erfolg! DateianhangVariablen Schlüssel.zip (398 Downloads) |
Folgen Sie uns auf