22.05.2014 18:39 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo zusammen, nach ausgiebiger erfolgloser Suche poste ich mein Problem mal hier im Forum. Ich habe einen DP/DP Koppler, der auf meiner Seite mit einer 319F-3 PN/DP verbunden ist und auf der Gegenseite mit einer Fanuc-NC. Wenn ich nur eine Seite des Kopplers verbunden habe, dann ist die Seite fehlerfrei, stecke ich aber den zweiten Stecker auf, dann fangen beideBF-Leuchetn hektisch an zu flackern. Die Sammelfehler sind dauerhaft an. Ich weiß nicht, warum das so ist, leider kann ich in der Fanuc-NC nichts kontrollieren und der Programmierer sitzt in Italien, also leichte Zugriffs- und Verständigungsschwierigkeiten. Ich hänge mal die Konfigs als .txt an, die Fanuc ist komplett, die 319 hat nur den Teil des DP/DP Kopplers. Vielleicht hat jemand eine Idee, woran es liegen kann. DateianhangKonfig.zip (207 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Knut333 am: 22.05.2014 18:39 |
|
Folgen Sie uns auf