21.06.2022 12:59 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Für das Mobile Panels TP1000F mit einen resistiven Touchscreen gibt es als Ersatzstift zwei Varianten.
Bei der Verpackungsmenge gibt es hier den Unterschied, dass der Touch-Stift aus Kunststoff im 5er Packung und der Touch-Stift aus Aluminium im 1er Packung erhältlich ist. Alle anderen in der Industry Mall angegebenen Varianten sind für das Mobile Panel TP1000F nicht geeignet, da diese Touch-Stifte nicht in die Halterung des Gerätes passen und nur angeklebt werden können. Weitere Informationen zum austauschen des Touch-Stiftes finden man in der Produktinformation oder in der Betriebsanleitung. Weiteres Zubehör: Schutzfolie SIMATIC HMI TP1000F Mobile Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Juni 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf