29.01.2025 14:55 | |
Beigetreten: 30.10.2022 Letzter Bes: 19.08.2025 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo zusammen, zum Zwecke des Fernzugriffes auf die Siemens SPS verwenden wir Teamviewer VPN Solange die CPU selber eine Ethernet (Profinet) Schnittstelle bereitstellt, oder ein pasender Ethernet CP zur Verfügung steht ist das nahtlos möglich. Für den Fall, das die SPS nur über MPI/ Profibus DP verfügt kann man ja entsprechende Adapter verwenden ähnlich diesem: Hilscher: NT 50-MPI–S7-200/300/400 Ethernet-Programmieradapter Frage: Kennt jemand noch alternative Produkte in Hardware oder Software. Das Gerät von IBHSOfttec ist ja baugleich Hilscher. Idee: Ich habe einen kompakten Hutschienen PC der bereits über eine RS-485 Schnittstelle verfügt. Gibt es ein Treiberlösung (etwa aus dem Hause Siemens) Wo ich hier eine Ethernet -Profibus DP "Brücke" bauen kann und somit auf die speziellen Lösungen aus dem Hause Hilscher /IBH Softec verzichten könnte ? Danke für eure Tipps und Hinweise Gruß Marc Rupprath
|
Folgen Sie uns auf