06.03.2023 14:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Wie kann ich in WinCC Unified einen Ordner nach vorhandenen Dateien durchsuchen (vergleichbar zur Dir-Methode des FileSystem-Objektes (Windows CE) bzw. der Files-Methode des Folder-Objektes (Windows) in VBS)? DateianhangfileBrowser.zip (278 Downloads) |
25.07.2024 09:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
..ja, dazu müsste man lediglich aus dem ermittelten Pfadnamen den Anteil extrahieren, der den Dateinamen enthält, also alles was rechts neben dem letzten Slash steht, beispielsweise wie folgt: Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT)DateianhangfileBrowser_20240725_1109.zip (113 Downloads) |
13.12.2024 12:34 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Hallo m1cha, Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
05.05.2025 12:11 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo Lowe21X, ich habe den Code aus dem obigen Beitrag erfolgreich auf einem Unified Comfort Panel getestet. Es ist kein Problem Unterordner mit CreateDirectory zu erstellen. Die Datei wurde erfolgreich angelegt. Auf einem Unified Basic Panel sollte der Code genauso funktionieren. Voraussetzung für beide Gerätetypen ist jedoch, dass das Skript aus einem Bild heraus aufgerufen wird, aus dem Task Scheduler heraus wird es nicht funktionieren, da dessen Tasks vom Benutzer scs ausgeführt werden und dieser keinen Schreibzugriff auf den Home-Ordner von industrial hat. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf