16.10.2024 09:41 | |
Beigetreten: 23.05.2018 Letzter Bes: 10.07.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem mit einer CPU 1517F-3PN in TIA V17. Projektiert habe ich die Steuerung auf meinem PG mit TIA V17 Update 7, mit dem ich aktuell auch noch Zugriff habe. Auf dem Rechner funktioniert alles einwandfrei. In der Hardwarekonfiguration ist die CPU Firmware 2.9 ausgewählt, die höchste verfügbare. Am Display der CPU selbst sehe ich: Firmware Version: V 03.00.03 Konfig. Firmware Version: V2.9 Jetzt habe ich einen zweiten Laptop, auf dem ich auch TIA V17 installiert habe. Andere Steuerungen kann ich damit auch erreichen und bearbeiten, aber bei dieser CPU bekomme ich keine Verbindung zustande. TIA behauptet immer, auf der angegebenen Adresse ein inkompatibles Gerät zu finden. Ich habe nichts an dem Projekt oder der CPU geändert, nur das Projekt am einen Rechner archiviert, am zweiten dann geöffnet. Andere Geräte im Projekt (HMI Panels) sind mit beiden Rechnern erreichbar. Nur bei der CPU bekomme ich auf dem zweiten Rechner die Meldung "inkompatibles Gerät", während der andere sich immer noch problemlos verbinden lässt. Der einzige Unterschied, den ich bisher finden konnte, ist ein neueres Update auf der zweiten Kiste: TIA V17 Update 8 statt Update 7. Kann es daran liegen, dass ein Gerät plötzlich als inkompatibel gilt? Gibt es noch andere Möglichkeiten, wenn ein Firmware-Downgrade keine Option ist? UPDATE: ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 10/16/2024 11:02:33Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Wunk am: 10/16/2024 15:18:08 |
|
17.10.2024 09:56 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo Wunk, mit dem Update 8 sind einige Verbesserungen enthalten, die im Update 7 noch vorhanden waren. TIA Portal V17 Update 7 und TIA Portal Update 8 sind zwei unterschiedliche Versionsstände. Wenn Sie Ihr Projekt in TIA Portal V17 Update 8 migriert haben, übersetzen Sie das Projekt vollständig. Stecken Sie die MMC ins PG und löschen Sie auf der MMC die Projektdaten. Anschließend laden Sie die aktuellen Projektdaten in die MMC. Um die Firmware V3.0 in TIA Portal projektieren zu können, benötigen Sie TIA Portal V18. Weiterhin empfehle ich den FAQ: Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf