01.04.2011 09:47 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo Pitbul, danke für die superschnelle Antwort. Wir planen eine Umrüstung von 15" Key auf 19" Touch. Werteeingaben macht der User in WinCC E/A - Feldern zur Zeit über die Key Tastatur. Ich stell mir das so vor, dass man bei der Touch Variante auf das E/A-Feld tippt und dann ein visuelles Keyboard aufgemacht wird. Ist diese Funktion bei den IPC 677C 19" Touch onboard und muss ich da in in WinCC am E/A - Feld noch was editieren ? Weiß Du oder sonst vielleicht jemand wie das da funktioniert ? Gruß Eleu gesplittet von: IPC 677B und 677C einbaukompatibel ? |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 03.04.2011 22:39neue Überschrift nach Splitting |
|
Folgen Sie uns auf