23.01.2023 14:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Die Installation ist möglich, jedoch ist der Betrieb aus Performancegründen nicht zu empfehlen. Außerdem sind für den Betrieb von WinCC V7.x die Systemvoraussetzungen zu beachten. Auszug aus dem Handbuch: Diese Anforderungen werden vom Open-Controller nicht erfüllt. Auszug aus dem Handbuch: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV) |
Folgen Sie uns auf