25.11.2013 15:08 | |
Beiträge: 1368 Bewertung:
|
Hallo Klaus, Bei Projektierung des Motorstarters über STEP 7 wird der vollständige Parametrierumfang in HW Konfig eingestellt und automatisch an den Motorstarter übertragen. Bei Projektierung des Motorstarters mit GSD/GSDML stehen nur die Standardparameter zur Verfügung. Durch Setzen des Parameters "Warten auf Anlaufdatensätze" besteht die Möglichkeit den vollständigen Parametrierumfang als Anlaufdatensätze aus dem Anwenderprogramm an den Starter zu senden (mittel RDREC/WRREC). Weitere Informationen findest du im Handbuch (speziell Kapiel 4.11) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6008567 Viel Erfolg, Pittiplatsch |
Folgen Sie uns auf