17.11.2023 05:57 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo MasterB, laut CPU-CPU Kompendium gibt es für den Fall dass beide Steuerungen als Master arbeiten nur die Möglichkeit, die S7-300 als Server für PUT/GET zu verwenden. Das würde dann bedeuten, dass die Anweisungen in der S7-400 zu programmieren sind und die S7-300 die Daten lediglich bereitstellt bzw. übernimmt. Wenn eine der beiden Steuerungen als Slave konfiguriert wäre (wovon ich nicht ausgehe), dann wären natürlich Lade- und Transferbefehle sowie DPRD_DAT und DPWR_DAT möglich. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf