17.05.2011 10:16 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo ottole
einfach Antwort is "Nein". Es hat aber in diesem Fall weniger mit dem SFC14/15 oder der Gesamtgroesse des E/A Bereichs zu tun, sondern mehrdamit das du den SFC14/15 fuer jedes konfiguriertesE/A modulaufrufen musst (undDu wirst mindestens zwei Eingangsmodule in dem DP/DP koppler konfigurieren muessen, da 128 Byte die max groesse pro module ist). Ueber die Zykluszeit Belastung wuerde ich mir eher weniger Sorgen machen (siehe die Operationsliste fuer mehr dazu), aber solltest Du eine neuere 315 CPU haben (ab firmware 2.5)unddie DP/DP Kopler E/A's imProzessabbild sein, dannkannst Du auch ganz ohneSFC14/15 arbeiten und mehr dazu gibts im angehaengten link (und den weiterfuehrenden links die er enthaellt): Welche Beiträge behandeln konsistente Daten in Zusammenhang mit dezentraler Peripherie? |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
18.05.2011 04:45 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Probleme wird's wohl nicht geben, aber irgendwie erschient mirdiese Loesung frei nach dem Motto"Warum einfach wenn es auch umstaendlich geht". Mein Ratschlag: Mach das Prozessabbild gross genug fuer Deine Anwendung, die zusaetzlichen paar 100 mikrosekunden or so dieDich das in Deiner 315-2AH14CPU an Zykluszeit kostet, sollten Dich kaum jucken (wenn Du es genau wissen willst kannst Du imKapitel 6.2.2 vom SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten Handbuch dir Formel zum ausrechnen finden). |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf