24.08.2025 06:51 | |
Beigetreten: 21.08.2025 Letzter Bes: 31.08.2025 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, ich mache gerade meine ersten Schritte mit der Logo als Modbus-Client und -Server, letzteres verursacht mir allerdings arges Kopfzerbrechen. In einem Netzwerkprojekt hab ich
Ich habe schon mit unterschiedlichen Variationen aus Einh-ID (0, 1, 255,...) und IR/HR experimentiert, bekomme aber weder den Istwert an MB-Adresse #1, raus (liefert immer 0), noch kann ich den Sollwert #2 schreiben (kein Fehler, es passiert einfach nix). Als Modbus-Testclient verwende ich unter Linux mbpoll (von epsilonRT), das mit anderen modbus-Servern bisher einwandfrei funktionierte. Ich probier jetzt schon Stundenlang rum, mir gehen die Ideen aus. Könnt ihr mir helfen? Wo könnte mein Fehler liegen? Das Projekt hab ich mal auf's Relevante reduziert und angehängt. Dateianhangzentrale01_minimalwindows.zip (8 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_57d21 am: 08/24/2025 07:07:41Netzwerkprojekt war nicht zu öffnen, neuer Versuch Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_57d21 am: 08/24/2025 11:39:52Nochmal auf einem Windows-Rechner nachgebaut. Minimalversion Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_57d21 am: 08/24/2025 11:49:12Param-VM-Zuordnung vergessen, nachgetragen |
|
24.08.2025 06:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 35933 Bewertung:
|
Deine Netzwerk-Projektdatei lässt sich nicht öffnen. |
24.08.2025 07:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 35933 Bewertung:
|
Genau die gleiche wie jetzt auch wieder. |
24.08.2025 07:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 35933 Bewertung:
|
Hast du bedacht, dass die LOGO! bei der Modbus-Adressierung 1-basierend ist? |
24.08.2025 11:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 35933 Bewertung:
|
Nein, tut mir leid, aber ohne etwas zu sehen, kann ich dir nicht helfen. |
24.08.2025 11:58 | |
Beigetreten: 21.08.2025 Letzter Bes: 31.08.2025 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Ich hab an meinen Initialbeitrag eine neue Datei angehängt. Geht die wohl wieder nicht auf? Ich häng sie hier nochmal mit dran (die neue Version davon) Dateianhangzentrale01_minimalwindows2.zip (11 Downloads) |
Folgen Sie uns auf