17.12.2008 12:05 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 22.08.2025 Beiträge: 4114 Bewertung:
|
Liebe Forennutzer,
Wir freuen uns auf Rückmeldung Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
18.12.2008 11:44 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
na das klingt doch sehr vielversprechend! ich werd das nach und nach mal unter die lupe nehmen. wie schaut es mit den PNs aus. wurde da auch dran gearbeitet. laut aussage auf der messe, sollte dies ja auch überarbeitet werden... viele grüße und ein ruhiges und erholsames weihnachtsfest sagt gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
18.12.2008 22:34 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 22.08.2025 Beiträge: 4114 Bewertung:
|
Hallo gochtel, bin auch der Meinung, dass wir dieses Mal wieder viele schöne Sachen umsetzten konnten. Es macht Spaß dabei zu sein, wenn sich das Forum immer weiterentwickelt. Was die PN's betrifft, so stehe ich im Moment etwas auf dem Schlauch. ![]() Viele Grüße vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
19.12.2008 07:17 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
bei den PNs gibt es noch das problem, dass ich nicht zum letzten beitrag geleitet werde, wenn ich auf das icon klicke. man kommt immer auf den ersten beitrag, auch bei mehreren seiten... desweiteren, wenn ich eine "konferenz" mit mehreren seiten habe und direkt die z.bsp. 2.seite anklicke, werde ich hierhin => https://www.automation.siemens.com/errorcms/error-page.htm?HTTPS=REDIR&502#top weitergeleitet. das sind die sachen, die mir momentan auffallen und manchmal auch etwas störend wirken. viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
04.01.2009 13:35 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 22.08.2025 Beiträge: 4114 Bewertung:
|
Hallo IBN-Service, Probleme sind mir an der Stelle noch nicht aufgefallen. Gibt es ein konkretes Beispiel? Vielleicht liegt es aber auch an der Sprache die angewählt wurde? Wenn ich die Beiträge von IBN-Service im deutschsprachigen Forum anwähle bekomme ich eine Liste mit vielen EinträgenThemen eines Benutzers (deutsch). Wenn ich mir die Liste im englischsprachigen Forum ansehe sindwenigerThemen aufgelistet User Threads (englisch). Es werden also immer nur die Themen des entsprechenden Forums aufgelistet. Auf alle Fälle freue ich mich, dass die neuen Funktionen ausprobiert werden. Hoffe sie sind hilfreich. Viele Grüße vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
04.01.2009 22:55 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 22.08.2025 Beiträge: 4114 Bewertung:
|
Ok, da haben wir sowas wie einen Sonderfall. Als Moderator hat sten in einem geschützten Bereich einen Beitrag veröffentlicht. Der sollte natürlich auch nur für andere Moderatoren angezeigt werden. Bitte auch beachten, dass die Themen angezeigt werden und nicht die einzelnen Beiträge. Wenn also mehrere Beiträge in einem Thema geschrieben worden sind, stimmt die Anzahl der angezeigten Themen nicht mit der Anzahl der Beiträge überein. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
04.01.2009 22:59 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 22.08.2025 Beiträge: 4114 Bewertung:
|
Hallo gochtel, an den PNs wurde nicht viel verändert wie Du schon festgestellt hast. Brauchen ja auch für das nächste Mal noch was. Viele Grüße vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
06.01.2009 07:20 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
genau, hebt euch immer noch was für das nächste mal auf. wir finden bestimmt noch die eine oder andere verbesserungsmöglichkeit... vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf