10.07.2025 06:35 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 16322 Bewertung:
|
Hallo Nienhada Bin leider kein PCS7 Spezialist aber bei WinCC kann der OPC UA Server in der Regel mit installiert werden. Es gibt eine Konfiguratinsdatei (xml) in der die Serverkonfiguration definiert wird und wenn eine Connectivity Pack lizenz vorhanden ist wird der Service für den OPC UA Server gestartet wenn die WinCC Runtime auch gestartet wird. Zum Verbinden des Client muss man sich dann eigentlich nur um den Zertifikatsaustausch kümmern. Im WinCC Projekt kann man bei den neueren Versionen noch definieren welche Varaiblen über OPC UA zugreifbar sind. hier noch einige allgemeine Informationen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109763316 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109479664 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf