18.08.2025 12:22 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung soll es Ihnen ermöglichen eine PLCSIM Advanced Instanz eines anderen Rechners zusammen mit SIMIT auf Ihrem Rechner zu verwenden. Um eine Kommunikation zwischen PLCSIM Advanced und SIMIT aufbauen zu können, müssen Sie folgende Schritte durchführen:
Zusätzlich würde ich Ihnen noch empfehlen in den Eigenschaften der Steuerung die Instanz nicht von SIMIT verwalten zu lassen, da sonst bei jedem Simulationsstart einige Zeit benötigt wird, um die Simulation hochzufahren (siehe Forumsbeitrag). Es sei noch angemerkt, dass bei einer solchen verteilten Simulation die Simulationsgeschwindigkeit sehr stark von der Netzwerkverbindung abhängt. Wichtig bei diesem gesamten Prozess ist, dass die PLCSIM Advanced Version, die auf dem SIMIT Rechner für die Kopplung verwendet wird, mit der PLCSIM Advanced Version, die für die Simulation verwendet wird, übereinstimmt. Wenn keine Übereinstimmung der beiden Versionen vorhanden ist, kann keine Kommunikation bzw. verteilte Simulation aufgebaut werden. Dokumentation siehe SIMIT-Handbuch. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2025). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (JH, MS) |
Folgen Sie uns auf