01.08.2006 20:23 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 11.05.2025 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
[quote user="Markus aus ST"]Ich habe eine Anlage mit einer S7 315-2DP mit mehreren ET-Baugruppen. Wenn ein Teilnehmer ausfällt möchte ich den laufenden Prozess stoppen und eine Meldung auf dem Display ausgeben. Nach Quittierung und Stationswiederkehr soll ein Neustart wieder möchlich sein. Bei meiner Recherche bin ich über die OB´s
Hallo Markus, Wenn Sie ein Siemens Display verwenden dann ist es moeglich ueber Report System Error die Meldungen ganz Einfach auf das Display zu bekommen. [:o] Projektierung von "Systemfehler melden" und Anzeige in STEP 7beschreibt wie mann das machen muess, dieses ist auch mit die Displays ganz Einfach moeglich. [;)] Viel spass mit Programmieren. |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
11.08.2006 08:39 | |
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Hallo Markus, über den OB86 kannst du die Adresse der ausgefallenen Station auch auswerten. Der Baustein wird aufgerufen, wenn ein Slave ausfällt bzw. wenn er wieder ordnungsgemäß funktioniert. Die wirkliche Ursache für den Aufruf des OB86 muss zuerst festgestellt werden. Dann gibt es noch verschiedene Fehlercodes. Ich habe ein kleines Beispiel angehängt, wie du den Ausfall und die Wiederkehr eines Slaves erkennen und eine Fehlermeldung generieren kannst. Vielleicht hilft dir das weiter. Gruß Therapeut DateianhangOB86.pdf (1432 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Therapeut am: 11.08.2006 08:39 |
|
13.08.2006 11:26 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 11.05.2025 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
[quote user="Markus aus ST"]Ich habe jetzt im OB122 meinen Automatikmerker zurück gesetzt und ein Bit für eine Störmeldung in der Visu gesetzt. Hallo Markus, PROFIBUS DP-Diagnosebausteine FB125, FC125 für SIMATIC S7mit diese blocks ist es Einfach moeglich die Ausgefallen Stations zu detektieren. |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
18.08.2006 14:06 | |
Beiträge: 433 Bewertung:
|
Hallo Markus aus ST, Es gibt auch ein paar nette Addons zum Lesen der Diagnose von CPUs und DP-Slaves in WinCC zur Runtime: Vielleicht ist ja was für Dich dabei. Grüße |
Folgen Sie uns auf