15.05.2008 15:16 | |
Beiträge: 355 Bewertung:
|
In der angefügten Anleitung(S7-Hilfe) stehts ja schön beschrieben. Nur leider finde ich das Beschriebene in Punkt 2. überhaupt nicht. Wo um Himmels willen ist die Klappliste "DP-Mode" versteckt, wo man die Betriebsart umstellen kann? Ich bin in der HWKonfig und mache einen Doppelklick auf "DP"(Steckplatz X2) von der CPU. Und dann? Screenshots wären sehr hilfreich. S7 Manager V5.4 SP3 HF1 Dateianhangdpv1.pdf (398 Downloads) |
15.05.2008 15:42 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 22709 Bewertung:
|
Hallo, was für eine CPU verwendest DU? Kann die überhaupt DPV1? Gruß Christoph |
15.05.2008 15:47 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 22709 Bewertung:
|
Hi, hier mal als Beispiel bei einer CPU 318-2: |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf