06.12.2022 10:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Folgende Frage könnte sich bei einem Aufbau mit ET200SP HA EX-Baugruppen stellen: Können die ET200SP HA EX-Baugruppen auch direkt hinter einem ET200SP Interfacemodul oder hinter einer ET200SP Zentralbaugruppe (CPU) betrieben werden? Ja, das ist möglich Auf dem ersten Steckplatz muss mindestens ein PotDis oder ein Reservemodul vorgesehen werden, bevor man mit dem EX-Powermodul (Ex-PM E) anfangen kann. Weitere Informationen: Eigensichere Peripheriemodule für Ex-Bereiche - ET 200SP HA Ex SIMATIC Dezentrales Peripheriesystem ET 200SP HA / ET 200SP Module für Geräte im Ex-Bereich Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf