09.06.2022 14:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Die Konfiguration der ET200SP HA EX-Baugruppen im TIA Selection Tool wird in einer der kommenden Versionen möglich sein. Dann werden die Module auch bei ET 200SP und ET 200SP HA steckbar sein. Bis dahin kann die Überprüfung der Summe des Strombedarf der einzelnen Module einer EX- Modulgruppe auch händisch erfolgen. Informationen hierzu stehen im Kapitel 4 der Produktmitteilung Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf