20.07.2022 15:01 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Wie können Rezepturen von SIMATIC Comfort Panels bzw. WinCC Runtime Advanced mit externen Werkzeugen bearbeitet werden? Der Im- und Export der Rezepturdatensätze ist über eine CSV-Datei sowohl in der WinCC Projektierung in TIA Portal als auch aus der Runtime des Panels möglich. Mit Hilfe der Datei ist ein Editieren an einem PC über beliebige Text- oder Tabellen-Editoren möglich. Der Im- bzw. Export in TIA Portal erfolgt direkt im Kontext zur Projektierung der Rezepturen selbst. Während im Tab Elemente die Struktur einer Rezeptur festgelegt wird, erfolgt im Tab Datensätze die Ablage bzw. die Erstellung oder auch der Im- und Export der Datensätze. Die im TIA Portal Projekt enthaltenen Datensätze werden im Kontext der Übertragung des Projektes optional mit auf das Panel oder den PC übertragen. Der Im- bzw. Export am Panel kann einerseits mithilfe der Systemfunktionen ImportiereDatensätze bzw. ExportiereDatensätze unter Angabe der zu berücksichtigenden Datensätze und des Zielverzeichnisses/Dateinamens direkt aus der Anwendung heraus erfolgen. Alternativ hierzu kann der Im- und Export auch über den Webserver eines Comfort Panels oder einer WinCC Runtime Advanced-Anwendung angestoßen werden. Voraussetzung ist jeweils, dass bei der Projektierung in TIA Portal in den Runtime-Einstellungen die HTML-Seiten aktiviert wurden. Zu beachten ist, dass bei Übertragung der in einem TIA Portal Projekt enthaltenen Datensätze auf das jeweilige HMI-Zielsystem die dort ggf. existenten Datensätze überschrieben werden. Weiterhin ist bei der Bearbeitung der CSV-Dateien darauf zu achten, dass der verwendete Editor beim Speichern der Dateien die vom HMI-System vorgegebene Dateistruktur nicht verändert. siehe Handbuch SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V17 und SIMATIC WinCC V17 VG Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf