04.05.2021 11:14 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, mit der SIMATIC S7-1500(T) Steuerung können externe Geber über einen Datenbaustein angebunden werden. Vor der Verarbeitung im Technologieobjekt (TO) wird der Organisationsbaustein MC-PreServo aufgerufen. In diesem Baustein könnt Ihr die Vorverarbeitung des Signals vornehmen und anschließend das Antriebstelegram nachbilden. Der Organisationsbaustein MC-PostServo wird nach der Verarbeitung vom Technologieobjekt ausgeführt. Folgende Anwendungsbeispiele stehen hierfür zur Verfügung: SIMATIC S7-1200 / 1500: Geberloses Positionieren mit SINAMICS G Im Handbuch befindet sich eine Abbildung, die dieses Vorgehen verdeutlicht: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Folgen Sie uns auf