08.06.2015 11:51 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
hi kanightlife, generell wäre es erst mal interessant welches Protokoll du denn benutzt. da gibt es nämlich mehrere, z.B.: Für die verschiedenen Protokolle musst du übrigens auch andere Projektierungsdateien verwenden. Es gibt z.B. für das ET200S, EL-MOD., 1SI,RS232/422/485,3964R für jedes Protokoll und jeder Datenbreite verschiedene Einträge im HW-Katalog Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: mopS04 am: 08.06.2015 11:52:59FCK WAR! |
|
10.06.2015 11:43 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, zum AK Protokoll hab ich im Netz dieses Dokument gefunden. Die Kommunikation müsste meines erachtens über das freie ASCII Protokoll realiesiert werden. Dazu wäre die Baugruppe 6ES7138-4DF01-OAB0 erforderlich. Für die Kommunikation sind die Bausteine Send_P2P und Receive_P2P aus dem Tia Portal einzusetzen. Für Step7 V5.5 gibt es Funktionsbausteine und Handbücher zum Download. Grüße H0556 |
16.06.2015 15:54 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 11.07.2025 Beiträge: 1168 Bewertung:
|
Hallo kanightlife, meinst Du mit "Klemme" den seriellen CP, also die Baugruppe ? Du solltes vielleicht erwähnen mit welcher Art von Schnittstelle gearbeitet werden soll, also RS232/422 oder RS485. Wenn das Gerät mit dem Du kommunizieren möchtest dieses AK-Protokoll (welches Du wohl im S7-Programm nachbilden müsstest) über eine RS232-Schnittstelle zur Verfügüng stellt, ist dies mit beiden CPs, also mit 6ES7138-4DF01-0AB0 und 6ES7138-4DF11-0AB0 möglich. Du könntest dann die von H0556 unter Funktionsbausteine und Handbücher angeführten Beispiele als Basis für Deine Aplikation benutzen. Wenn Du dann noch Probleme bei der Umsetzung hast, melde Dich doch noch mal konkret zum dann auftretenden Problem. Gruß, mark |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf