16.05.2012 09:41 | |
Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo, ich habe mal ein Screenshot der Alarmhistorie angefügt. Das Abstürzen des Programmes war nach einem Ein/Ausschalten des Antriebes beseitigt. Ich kam dann auch Online, nur leider ist er bei der stehenden Messung immer wieder mit der Fehlermeldung "1030 Lebenszeichenausfall bei Steuerungshoheit" offline gegangen, nachdem der Antrieb ca. eine halbe Umdrehung machte. Die Lebenszeichenüberwachung hatte ich auch schon mal höher gestellt, bzw. ganz deaktiviert, ohne Erfolg! Im Moment bin ich ratlos. Ich werde zunächst erst mal die DriveCliq-Leitung tauschen. gruß moeins DateianhangStarter.zip (111 Downloads) |
Folgen Sie uns auf