28.01.2008 16:21 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 22709 Bewertung:
|
Hallo, Starter 3.2.0.1 ist definitiv zu alt für eine CU310PN. Wenn mich nicht alles täuscht brauchst du dafür die Version 4.1, wenn nicht sogar V4.1.1. Die Projektierung erfolgt über Starter, das einfachste sollte eine automatische Inbetriebnahme sein, das geht dann mit dem Starter der auch die CU310PN kennt. Die Kopplung zwischen CPU und CU310 projektierst Du in HWConfig, entweder über GSD oder mit dem DeviceOM des Starters. Die aktuelle Version des Starters findest du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=10804985&treeLang=de Gruß Christoph |
29.01.2008 15:37 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
unter dem angegebenen link ist leider kein download verfügbar... habt noch einen link zum download... |
Zuletzt bearbeitet von: Adega am: 29.01.2008 16:45 |
|
29.01.2008 17:28 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 22709 Bewertung:
|
https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/26233208?func=ll&objId=26233208&objAction=csView&nodeid0=10804985&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=content |
06.02.2008 12:15 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Danke, der Download hat funktioniert... |
Folgen Sie uns auf