27.10.2022 12:00 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Warum bricht in STEP 7 V5.7 der OS-Projekteditor den Transfer zu WinCC mit nachfolgender Fehlermeldung ab: „Es ist ein allgemeiner Fehler 305 beim Lesen der Step7 Projektdaten aufgetreten.“
wird die Option „S7-Project Messages (S7-PM) V5.7“ benötigt. 6ES7810-4CE12-0YC5 - SIMATIC S7, STEP 7 V5.7 DL Special Upgrade (V5.6 -> V5.7) 6ES7811-2CE08-0YB5 - SIMATIC S7-Project Messages V5.7 (Download)
Produktmitteilung S7-Project Messages (S7-PM) V5.7
Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf