25.03.2009 10:57 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 1344 Bewertung:
|
Mh, also ich verstehe nicht wo das Problem liegt. Hab dein Programm mal vereinfacht und alles mit SCR rausgeschmissen. Siehe Anhang. Es gibt jetzt nur die Uhr, die permanent gelesen wird und den Vergleicher über die Sekunden, dass der Ausgang zwischen Sekunde 10 und 25 eingeschalten ist (NW 1 und 2). D.h. er geht einmal die Minute für 15 Sekunden lang an. Wenn du den Vergleicher jetzt auf Stunden, Minuten, Tage usw. erweiterst, kannst du täglich zur selben Zeit deinen Ausgang einschalten. Willst du nicht täglich zur selben Zeit, sondern z.b. aller 15min schalten, dann gibt es die Möglichkeit das mit 2 Timern zu lösen (NW 4 und 5) Natürlich kannst du auch jedes Mal deine Systemuhr auf 00:00:00 zurücksetzen und dann die Zeit nehmen. Denke dann aber daran, für Jahr, Monat, Tag realistische Werte zu hinterlegen. Gruß DateianhangProject1.zip (180 Downloads) |
Folgen Sie uns auf